This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C 通信未正常工作

Guru**** 2983540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620602/txs0108e-i2c-communication-not-working

器件型号: TXS0108E

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

我正在使用 TXS0108E 在 ESP32-S3 Mini 和 ICM –20948 IMU(1.8V 逻辑)之间进行 I²C μ s 的双向电平转换。

系统详细信息:

  • MCU:ESP32-S3 微型(3.3V 逻辑)

  • IMU:ICM –20948(1.8V I²C 逻辑)

  • 电平转换器:TXS0108E

  • 上拉:

    • SDA 和 SCL(ESP 侧)上的 10kΩ 上拉至 3.3V

    • 10kΩ 上拉至 SDA 和 SCL(IMU 侧)1.8V

  • 所有器件之间的公共接地

  • VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V

  • OE 引脚通过 3.3V 电压连接至高电平、并通过 10K 电阻器下拉

观察到的行为(在 DSO 上测得):

  • 在 ESP32 侧(TXS0108E 之前):

    • SDA 和 SCL 都正确切换。

  • 在 IMU 侧(TXS0108E 之后):

    • SCL 正确切换。

    • SDA 不切换(保持高电平,未观察到有效的 I²C μ s 波形)。

I²C 轨稳定、ESP32 正在发起 μ s 通信。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    捕获的波形是否显示了 ESP32 和 IMU 侧的信号? 请注意、当 由于内部上拉电阻而没有驱动线路时、TXS0108E 默认为逻辑高电平。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ESP32 的两个引脚 (SDA 和 SCL) 上捕获波形、也在 IMU 的 SCL 侧(而不是 SDA)捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    您能否提供 4 个波形 (ESP32 和 IMU 的 SDA/SCL) 以便我 进行故障排除?  

    此致、

    插孔