This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS16507:芯片未驱动高电平

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621003/sn74hcs16507-chips-not-driving-high

器件型号: SN74HCS16507

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

这与我从 Mouser 获得的一些 74HCS16507 SOIC-16 芯片有关。 在测试的四个芯片中、它们都出现了相同的问题。
 
PMOS 高侧驱动器在 QH(引脚 9)和 QH 上不工作! (引脚 7)输出信号。 在示波器上可以看到、当引脚应该被驱动为高电平时、会发生较小的电荷注入(从内部 PMOS 栅极到漏极)、导致引脚在大约–200mV 左右出现低电平尖峰。 这表明前置驱动器正在工作、但内部 PMOS 的源极端子未连接到 VCC(引脚 16)。
 
我不知道这些器件是如何通过测试的。 如果测试仪在 QH 和 QH!上进行了上拉、那么这可能没有检测到、但如果没有外部上拉电阻、这两个引脚(芯片上唯一的输出)将永远不会变为高电平。
 
请参阅随附的图片。
 
20260226_144833.jpg

此致、

Danilo