This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T541-SEP:SN54SC8T541-SEP 单通道输出规格?

Guru**** 2811405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620648/sn54sc8t541-sep-sn54sc8t541-sep-single-channel-output-specification

器件型号: SN54SC8T541-SEP

您好、
是一款八路推挽缓冲器。 数据表指出:
持续输出电流 (VO = 0 至 VCC)=±25mA
通过 (VCC 或 GND)±50mA 的持续输出电流
IO 输出电流 (VCC = 4.5V 至 5.5V)=±25mA  

当所有通道都启用时、对于一个通道的限制或输出容量没有明确的说明。 这是否意味着所有 8 个通道都只能在 VCC = 5V 时提供 6.25mA 电流?
 如果仅使用一个通道还是将所有通道组合在一起、则每个通道的输出是±25mA?

谢谢


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25mA 限制针对每个输出引脚。 50mA 限制针对所有输出引脚的总和。 当所有八个输出端都有负载时、每引脚的限制实际上是 6.25mA。

    如果要驱动 25mA 负载、每个芯片只能使用两个输出。 (您可以并联四个输出以获得较低的输出电阻。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Badejo:

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行澄清。
    此致
    Bade