This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:适用于 SN74LVC1G373 的 PSpice 模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G373, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1618200/sn74lvc1g373-pspice-model-for-sn74lvc1g373

器件型号: SN74LVC1G373
《主题: SN74LVC1G74》中讨论的其他器件

您好、

我们计划在应用中使用 SN74LVC1G373。

在网页中、我找不到上述器件的 PSpice 模型。

请为上述器件提供 PSpice 模型。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prahaladh 、您没有该器件的 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean Ian、

    感谢您的答复。

    如果有任何 D-LATCH MPN PSpice 模型可用、请向我们提供相同的模型。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请告诉我们 SN74LVC1G74 是否有可用的仿真模型。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里没有电容器。 如果器件具有 SPICE 模型、则该模型可在产品页面的设计工具和仿真选项卡下找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的答复。  检查一下。

    此致、

    Prahaladh S