This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV161A:质量问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617926/sn74lv161a-quality-issue

器件型号: SN74LV161A

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我附上了这两张图片。 顶部图像来自新生产(新代码)、底部图像来自旧生产(旧代码)。

这是自 2022 年以来的系列器件。

该器件会出现显著的速度波动、尤其是在 1000rpm 时。

我们已经配备了大约 20 个带有旧生产(旧代码)的电路板、并已修复错误。

问题是:我们现在使用的新生产(新代码)是否来自 TI?

非常感谢您的反馈!

SN74LV161APWR.pdf 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    客户是否有发货标签? 我无法仅通过顶部标记识别任一器件。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新器件可能对违反 ∆t/∆v 限值或  VIL/VIH 阈值的情况更敏感。 请展示 CLK 信号上升沿的示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Malcolm、Clemens、

    感谢您的答复。

    我已将此主题分享给我们的客户、因此他可以继续与您沟通。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Malcolm、Clemens、

    由于某种原因、我们的客户无法回复此主题。 请参阅以下他的答复。

    我记录了 CLK 信号的上升情况。 网站运行不正常;我无法更新我的电子邮件地址。

    我没有发货标签。 我有新 IC 版本的 HS 代码、即 8542399000。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来没问题。

    “速度波动“究竟意味着什么? 它算得太快还是太慢? 您能否在示波器上同时显示输入和错误输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    请在下面查看客户的回复。

    感谢您的努力

    低速时也会出现速度波动。 我认为这主要是由于控制系统给了我错误的脉冲数。

    我已经在 MCU 中记录了输出(请参阅图)。 A 是 LSB。

    CLK 信号是来自 MCU 的表示形式。 形状可能会误导 Blush

    下一步是在示波器上显示 CLK 和输出。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我记录了如图所示的信号。
    蓝色=CLK
    黄色= QA
    紫色= QB
    绿色= QC
    频率和占空比都不适合信号。
    我感谢你的努力、并期待得到答复

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计数为 6→1→2→4→5→7→0→2→3→5→6→0→1→3→4→6。 显然、某些时钟边沿会加倍(或增加三倍)。

    就我在图中可以看到、电源引脚附近没有去耦电容。 新芯片可能对不稳定的电源更敏感、并存在内部振荡。