This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT596-Q1:SN74ACT596 最大电流确认

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623221/sn74act596-q1-sn74act596-max-current-confirmation

器件型号: SN74ACT596-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN74ACT596

我们计划使用 SN74ACT596 来驱动分段式显示器。 我们计划通过每个 IO 运行 10mA、以获得最大 80mA 电流。 我只是想确保我们正确阅读了数据表:

这个 IC 的额定值是每引脚 50mA 还是所有引脚输出的 200mA 总额定值?

(如果上述情况属实,8 个引脚的 10mA 不应导致任何问题、因为这低于 200mA 的最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    每个引脚的 50mA 正确、最大 200mA 是正确的、因此对于每个引脚的 10mA 应该没有问题。

    此致、

    Nikki