This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:请求 MSL

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622873/tms320vc5410a-request-for-msl

部件号: TMS320VC5410A

尊敬的您好:

这是 Janani Priya N、目前我们正在为我们的一家制造工厂工作、希望您的支持部门能够为以下提供的 MPN 提供 MSL 值

TMS320VC5410PGE100 - IC_DSP_TMS320VC5410PGE_OTHER_1-CORES_TQFP/144。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janani:

    10 多年来、TMS320VC5410PGE100 已停产。  我们的系统中不再提供这些器件的 MSL 等级。

    器件所用的封装上应带有贴纸、可指示 MSL 等级、回流焊峰值和最长地板寿命。  如果你仍然有包装,你可以参考的贴纸,你正在寻找的数据.

    此应用手册 ( SPRABY1) 详细介绍了 TI 器件上的 MSL 等级、并在第 2 页上举例说明了该贴纸的外观。

    谢谢、
    Mike