This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:在 2 个负电压之间进行高速切换

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621680/tmux4827-high-speed-switching-between-2-negative-voltages

器件型号: TMUX4827
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

你(们)好
我尝试在 2 个负电压(–2.5V、–5V) 之间切换。
我的最大开关频率为 10MHz。

我正在寻找一个能够提供此解决方案的元件、或者可能提供有关合适电路的建议。
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzafrir:

    如果您能够为 TMUX4827 提供 1.8V 至 5.5V 的电压、那么您应该能够将其用于此应用! 该器件的带宽为 72MHz、因此与频率无关。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    但我说的是负电压。 此器件可以在负电压下工作?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzafrir:

    是的、只要可为 VDD 提供介于 1.8V 至 5.5V 之间的电压、您就可以通过多路复用器传递这些负电压

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、如果我想在输入端使用负电压、电源是否也需要为负电压? 还是可以是积极的? 配置会是什么样子的? 此外、是否有可以在 TINA-TI 或 LTspice 中使用的仿真模型?
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzafrir:

    该器件是一个超出电源电压的多路复用器、因此它由正电压供电、但可以通过源极/漏极引脚传递正电压或负电压。 无需特殊配置。

    我们目前没有任何 SPICE 模型。 但是、您可以在此处找到有关器件没有 PSPICE 模型时该怎么办的详细信息。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。 链接对我来说不起作用。