This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:相位比较器 2 轨

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622775/sn74lv4046a-phase-comparator-2-rails

器件型号: SN74LV4046A

您好:

我们一直为此 IC 上的相位比较器 2 遇到一些问题、我认为我们存在一些问题。 对于我们的用例、我们只关注此 IC 的相位比较器方面。

我们的问题之一与 CD74HC4046A 非常相似:相位比较器 2 输出 (PC2OUT) 问题 — 逻辑论坛-逻辑 — TI E2E 支持论坛、我们添加了一个电阻分压器来将 PC2OUT 偏置到 PC2OUT VCC /2、并正在评估该特定修复问题。

我们的其他问题是、SIGIN 和 COMPIN 的输入信号并不总是存在、当信号不存在时、静息电压会不一致。 当 PC2OUT 偏置为 PC21/2 时 VCC、休眠电压可以是 VCC - 0.3V、0.3V 或(很少) VCC /2。 施加信号时、PC2 的输出基于静止电压。

如果有任何提示或建议、请通过间歇性信号从 PC2 中获得更一致的行为、这将是非常有用的。