This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A:SN54LVCH244A 和 SNJ54AC245W 的辐射数据

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC245-SEP, SN54LVCH244A, SN54SC8T244-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622464/sn54lvch244a-radiation-data-for-sn54lvch244a-and-snj54ac245w

器件型号: SN54LVCH244A
主题中讨论的其他器件: SN54SC8T244-SEP、SN54SC245-SEP

您好:

 

我找不到关于电离辐射总剂量或任何重离子测试的任何信息,用于以下两个参考:

SN54LVCH244A (SMD 5962-97542)

SNJ54AC245W(据称为 SMD 5962-87758)

您是否有任何关于这些参考的耐辐射性的信息?

此致、

 

-卢卡斯 PERBET-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们没有这些器件的数据。 我建议查看我们新的 SEP 系列、以获取符合航天标准的器件。


    SN54SC8T244-SEP

    SN54SC245-SEP