This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:绝对 最大额定值与建议运行条件间的关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622367/sn74ahc1g32-abs-max-ratings-vs-recommended-operating-conditions

器件型号: SN74AHC1G32

大家好:

SN74AHC1G32 具有 Vcc 的绝对最大额定值:VCC_ABS_max=7V

Vcc 的建议运行条件为:VCC_Recommended_max=5.5V

TH 数据表进一步指出:V_I_ABS_max=7V;V_I_max=5.5V

关于这些情况、我有两个独立的问题:

  1. 哪些参数可能超出范围/在 Vcc=5.72V 的条件下永久运行 SN74AHC1G32 可能会出现哪些问题?
  2. 如果在 Vcc=3.13V 条件下运行 SN74AHC1G32、这些输入是否可以安全地接受以下输入电平:V_IH=5.72V?

非常感谢、

谨致问候、

Jan P. Hoffmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们仅在建议运行条件下从器件收集数据。 TI 根据数据表中所述、这些是保证性能的条件。 只要处于绝对最大值条件下、在该范围之外运行的器件就不会受到任何损坏。

    无论您提到哪种情况、TI 都不能保证在超出建议工作条件的情况下运行时具有数据表中所述的性能。 话虽如此、作为一名工程师、我预计不会有任何问题。

    Ian