This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-INTERCONNECTSTUDIO RWS-EVM-DOC-CERT 1.7.2_1304 仿真问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622310/tpld1201-rws-evm-doc-cert-interconnectstudio-1-7-2_1304-simulation-issue

器件型号:TPLD1201-CCS RWS-EVM-DOC-CERT

我注意到 Interconnect Studio 版本 1.7.2_1304 缺少 然后是仿真函数、 然而 版本 1.6.0_1155 具有该功能。 您能看看这个问题吗?

interconnectstudio-1.6.0_1155.pnginterconnectstudio-1.7.2_1304.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:

    在最新版本的工具中、您需要首先点击左上角的“Enable Multi-Device“、然后您将能够执行仿真。

    此致、

    Malcolm