This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:SN74HC373 仿真

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622287/sn74hc373-sn74hc373-simulate

器件型号: SN74HC373

是否有一个简单的工具可以对 SN74HC373 功能表的操作进行仿真? 如果是、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minoru:

    您可以使用 NGSpice 或 SIMetrix 等混合信号仿真引擎来模拟此行为。 SIMetrix 有一个免费的演示版本,应该允许您进行设置。

    此致、

    Malcolm