This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4046A:PLL 锁定问题

Guru**** 2918210 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, SN74123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621849/cd74hct4046a-pll-locking-issue

器件型号: CD74HCT4046A
Thread 中讨论的其他器件: CD4046BSN74123

我有一个 使用的 PLL 频率设置 CD4046B 其中、我从 8kHz 基准生成 32kHz

反馈路径将 32kHz VCO 输出分频、使用 SN74123 生成 32kHz 80%占空比时钟、然后从该时钟 生成 8kHz 25%反馈到使用 FPGA 生成的引脚 3、然后将 其反馈回相位比较器 (PC2)。

分压器链包括:

  • 施密特触发反相器

  • SN74123

  • 附加的逻辑门

使用 CD4046B:

  • 8kHz 基准输入

  • 32kHz VCO 输出  

  • PLL 正确锁定

不过、当我将 CD4046B 替换为时 CD74HCT4046 、行为改变:

  • 对于 8kHz 基准、→PLL 不会生成 32kHz

  • 使用 4kHz 基准→PLL 会锁定并生成 32kHz 频率

这表明、在 HCT 版本中、有效的反馈除法的行为可能类似于÷8、而不是÷4。

问题:

  1. 反馈路径中的 74123 单稳态电路是否会导致意外的额外分频或边沿失真?

  2. CD74HCT4046 的 TTL 输入阈值是否会影响反馈脉冲的解释方式?

  3. CD4046B 中的 PC2 比较器是否具有内部乘法器?

如果能深入了解 HCT 版本为何表现不同、我们将不胜感激。

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我正在研究这一点、我应该能够在接下来的 1-2 天内回复您并提供一些反馈。