This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:SN74AXC2T245-Q1 — 原理图审阅

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622002/sn74axc2t245-q1-sn74axc2t245-q1---schematic-review

器件型号: SN74AXC2T245-Q1

尊敬的团队:

我们在原理图起草过程中意外犯了错误。

方向引脚被连接到 VCCB 而不是 VCCA 。 但是、电路当前工作正常、我们没有观察到由于此连接而导致的任何问题。

您能否请确认我们是否可以在生产中使用相同的配置、或者是否必须根据更改方向引脚连接 VCCB 最终目的 VCCA

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    将 VCCB 连接到 DIR 引脚时应该不会出现任何问题。 控制电路(如 DIR 和/OE)以 VCCA 为基准。 这意味着、VIH 和 VIL 参数将 VCCA 作为电压基准。

    此致、

    Josh