This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:SN74HC373 功能表

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621767/sn74hc373-sn74hc373-function-table

器件型号: SN74HC373

当 SN74HC373 功能表中的 OE 从“H"更“更改为“L"时“时(当 LE 为“L"时“时)时)、输出是否会变为“Z",“,或者、或者保持先前的“H"或“或“L"状态“状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、OE\将具有优先权、从方框图中也可以看到。 输出端有一个由 OE\引脚控制的缓冲器。 只要 OE\为 L、输出就为高阻态