This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT541:4BC9XXX 批次代码问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621676/cd74act541-4bc9xxx-lot-code-issues

器件型号: CD74ACT541

TI 芯片、CD74ACT541M96 批次 4BCxxxxx 故障 details.pptx 

 

Texas_Instruments_PCN20231219000_20241030143715169.pdf 

 

我们看到、使用 CD74ACT541 芯片(批次代码为 4BC9XXXX)的所有电路板上都出现故障。 下面是一些支持此功能的数据。 附加 ppt 有数据支持此功能。

我认为此时可以使用具有 4BC9XXX 批次的电路板重新创建故障、这意味着它们在我们的应用中表现不佳。 我们需要这样做  

  1. 了解串行编码在这些器件上的含义、以及它与旧批次有何不同?
  2. 从 PCN 开始、我们了解到新晶圆制造厂发生了变化、芯片变更、工厂制造变更、BOM 更新和键合线变更。 您是否有数据来证明各批次之间没有性能差异?
  3. 了解 TI 是否对此器件有任何其他投诉/撰写了任何 Siras。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    我们需要更多的信息、然后才能为您提供支持。  

    看到的故障是什么? 请提供原理图和示波器快照。