This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16373A:有关 SN74LVC16373ADLR 的查询

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1619366/sn74lvc16373a-query-regarding-sn74lvc16373adlr

器件型号: SN74LVC16373A

尊敬的团队:

请帮助提供以下有关 SN74LVC16373ADLR 的详细信息:

  • 该器件的最高结温 (Tj) 是多少?
  • 由于该元件使用铜作为键合线的主要成分、因此我们想知道铜键合线是否符合 AEC-Q006 标准、或者是否符合 AEC-Q006 针对铜鉴定执行的任何引线键合剪切或引线键合拉力测试?

  • 该组件是否使用小于 50nm 的功能技术? 如果是、请分享执行的其他可靠性评估测试报告。
  • 此器件的原产国/地区是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    最高结温为 150°C。 该组件不使用小于 50nm 的功能技术。  

    此特定器件型号不符合汽车标准。

    国家/地区 of Origin 应该是欧洲。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    有两个问题仍未得到解答:

    • 由于该元件使用铜作为键合线的主要成分、因此我们想知道铜键合线是否符合 AEC-Q006 标准、或者是否有任何引线键合剪切或引线键合拉动测试 执行 AEC-Q006  认证的顶部检查?

    • 该组件是否使用小于 50nm 的功能技术? 如果是、请分享执行的其他可靠性评估测试报告

    正在等待您的答复!!

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我确实回答了这些问题。

    该组件不使用小于 50nm 的功能技术。

    此特定器件型号不符合汽车标准。 这意味着没有 AEC-Q006 认证。

    此致、

    Malcolm