This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:关于 SN74AXC4T774 上的 SPI 速度

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621225/sn74axc4t774-about-the-spi-speed-on-sn74axc4t774

器件型号: SN74AXC4T774

尊敬的 AE:

    SN74AXC4T774 可以用作 SPI 缓冲器吗?  

    2.如果 SPI 速度是 63MHz、此设备是否可以支持它?  

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    可以、您可以将 VCCA 和 VCCB 连接到将充当缓冲器的相同电压。

    2.是的,它可以支持 63MHz ,但它将取决于电压的配置方式。 例如、配置为 1.8V 或以上的电压引脚可以支持 63MHz。

    此致、

    Josh