This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:用于数据总线的电平转换解决方案

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, TXS0108E, SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621186/sn74gtl2003-level-translation-solution-for-data-buses

部件号: SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: TXS0108E、 SN74CB3T3245

您好:

我正在为 5V 处理器和 3.3V FPGA 之间的 8 位数据总线寻找一种电压电平转换解决方案。

总线是一条由处理器管理的三态总线。

我已经确定了 SN74GTL2003、但我发现它需要低阻值上拉电阻器、这在某些情况下会导致显著的功耗。

我还见过 TXS0108E;它是否合适? 似乎不需要上拉电阻器。

使用 SN74CB3T3245 的解决方案是否合适?

提前感谢您。