This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774 应用咨询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623398/sn74avc4t774-sn74avc4t774-application-consulting

器件型号: SN74AVC4T774

尊敬的团队:

SN74AVC4T774 是否可以从 3.3V 转换为 3.3V? 如果信号固定在 0 和 1、它会振荡吗?

mmexport1772771914721.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电源电压可以相同。

    当输入是直流信号时、输出也是直流信号。

    您尝试解决的实际问题是什么? 您为何选择 SN74AVC4T774? 可能有更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我同意克莱门斯的意见。

    您是否尝试使用此器件来转接驱动信号?  

    此致、

    Josh