This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:VI、Vo 绝对最大额定值

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623586/sn74lvc2t45-vi-vo-absolute-maximum-ratings

器件型号: SN74LVC2T45

根据 SN74LVC2T45 数据表中的绝对最大额定值、VI 和 Vo 可以施加高达 6.5V 的电压。
只要 VI 和 VO 高达 6.5V、是否可以理解即使 VCCA 和 VCCB 不是输入(或未启动)、这个 6.5V 电压也不是问题?

还是 VCCA 或 VCCB 必须接通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oka-San、

    该器件不能耐受 5V 电压、这意味着在未上电时、可施加到输出引脚的最高电压为 0.5V(由于 VCCB 为 0V)。

    此致、

    Josh