This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:TXV0106 数据表

Guru**** 2927560 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623332/txv0106-txv0106-datasheet

器件型号: TXV0106

您好的团队、

请提供建议。

TXV0106 以固定方向将数据从 A 总线传输到 B 总线、对吗?

数据表中包含的措辞可解释为表示双向运行。


P3:“引脚配置和功能“列、A 引脚和 B 引脚均被指定为 I/O 类型

P4:“绝对最大额定值“列、B 列为输入、A 列为输出。

P5:“建议运行条件“(VIH、VIL)、数据输入为双向输入。

P6:输入和输出电流规格也是双向的。

我们的测量显示引脚 A 上没有输出、那么这是否意味着 A 是输入引脚、B 是 I/O 引脚?  这是数据表中的错误、还是我们存在误解?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确的是、TXV0106 仅将数据从总线传输到 B 总线、  数据表中有几个错误。 我已经提交了数据表更改申请、并且将在接下来的几周内提交正确的数据表更改申请。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua:

    我承认  数据表中有几处错误。  

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提请我们注意此问题、我们将很快纠正此问题。  

    此致、

    Josh