This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1 使用两个 3V3

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622841/txs0108e-q1-txs0108e-q1-use-two-3v3

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

大家好、TI 专家。

它是 TXS0108E 的特殊设计。

电路简化如下。

TXS0108E 的 VCCA 和 VCCB 都是 3.3V、但来自不同的组。

但数据表显示、VCCA 必须小于 VCCB。 由于电源的容差、VCCA 可能略高于 VCCB。

如何解决这个问题? 我们不能为 VCCA 使用 1.8V。

非常感谢。

image.png