This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G14:SN74AUP2G14 Ibis

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G14, SN74AHC1G14, SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623863/sn74aup2g14-sn74aup2g14-ibis

器件型号: SN74AUP2G14
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G14SN74LVC2G04

您好:
您能否确认 IBIS 模型是否可用于 SN74AUP2G14?
感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    可在此处使用适用于 AUP1G14 的 IBIS 模型:  

    https://www.ti.com/product/SN74AUP1G14?keyMatch=SN74AUP1G14&tisearch=universal_search&usecase=GPN#design-tools-simulation 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的检查。

    是否有任何可用的 IBIS 模型可用作 SN74AUP2G14 的替代产品?
    例如、我们正在考虑 SN74AHC1G14 或任何其他具有类似特性的器件。

    此外、从器件行为特性的角度来看
    (施密特触发输入,开关阈值和波形行为)、
    以下哪项被认为更接近 SN74AUP2G14 的行为?

    • SN74AHC1G14
    • SN74LVC2G04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    可以替换 AUP1G14 IBIS 模型、因为它将具有相同的输入和输出特性。  

    对于不同的器件、AHC1G14 很可能是您的理想替代产品、因为它仍然具有施密特触发输入、而 LVC 没有。