This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD1201 — 构建状态机

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622563/tpld1201-tpld1201---build-state-machine

器件型号: TPLD1201
主题中讨论的其他器件: TPLD1202TPLD2001

您好!

使用 TPLD1201、如何设计具有 1 个起始位和 6 位的状态机。 和 1 个停止位?  当连续接收到正确的 6 位时、输出应保持高电平。

 

如何在 Interconnect Studio 中构建该电路?

此致、

Hitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitte、

    为清楚起见、这是位流、对吧? 数据频率是多少? 这似乎超出了 TPLD1201 的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否 TPLD1201 将设置并已知该序列。 如果有用、我可以设置频率和位数。

    它是否仍在范围之外?

    此致、

    Hitte?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitte、是的。 TPLD1201 只有 4 个 D 型触发器、因此在状态机上仅支持多达 4 位。 我建议查看 TPLD1202。 它有一个 8 位状态机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会查看的。 TPLD2001 是否与之类似? 我将如何在 ICS 中设计状态机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、是的、TPLD2001 与之类似、但使用的内部块更多。

    遗憾的是、E2E 目前正在更新、因此我无法附加示例解决方案。 如果您愿意、我可以通过电子邮件将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请。 这将非常有帮助、谢谢。