This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:器件型号:SN74LVC1G00DBVR

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623725/sn74lvc1g00-part-number-sn74lvc1g00dbvr

器件型号: SN74LVC1G00

CAN 器件型号 SN74LVC1G00DBVR 的工作温度会扩展至–55°C、或者如果可能、可能会筛查至–55°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathalie、

    请看一下 SN74LVC1G00MDBVREP 、它是同一器件、但额定值低至–55°C。 它比 SN74LVC1G00DBVR 更昂贵、但这是我们唯一可以降至该温度的封装。 我们无法保证 SN74LVC1G00DBVR 在–55°C 下正常运行。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于元件我有相同的问题: LMV761MFX/NOPB、 TLV4041R5DBVR、 TLV4041R5DBVR、 LM5035MHX/NOPB、TLV1805DBVR 、TPSM33625RDNR、  LM704A0QRRXRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathalie、

    您列出的设备不是逻辑设备。 此论坛仅适用于逻辑器件、因此无法为您提供帮助。 要获得有关这些器件的答案、您必须在相应的论坛上提问。

    此致、

    Nikki