This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:SN74HCS595QWBQBRQ1 — 随温度降额

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1624207/sn74hcs595-q1-sn74hcs595qwbqbrq1---derating-with-temp

器件型号: SN74HCS595

尊敬的团队:

您能就下面的问题提供帮助吗? 谢谢:

我们正在对现有设计中的移位寄存器进行评估并研究 SN74HCS595QWBQBRQ1。 该器件似乎引脚对引脚兼容、但我们需要更多的组件参数来更新 WCA。 请尽快提供以下参数信息:

  • 降额率以及元件开始降额的温度。

Rgds、Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您还能否针对不同的 VCC 情况 (2V、4.5V 和 6V) 提供 VIH 和 VIL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    温度降额不是我们指定的值。 与此最接近的是 RthetaJA 规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakib:

    这是一款具有施密特触发的器件、它不会具有 VIL 和 VIL 规格。 而是数据表中包含 VT+和 VT-这些值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert。 这用于 WCCA 分析更新。 任何信息都有帮助。 是否至少有器件开始降额的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakib:

    该器件不应一直降低工作温度、最高达 125°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Albert。 是否也具有此器件的额定功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakib:

    有关最大功耗、请参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】在哪里可以找到器件的最大功率耗散?