This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245 输入引脚最大电流

Guru**** 2924170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1624948/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245-input-pin-max-current

器件型号: SN74LVC16T245

尊敬的团队:

 

您能告诉我输入引脚在运行时的最大电流吗?

它是否取决于输出引脚电流?  

此致、

松冈诚二郎

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的输入漏电流小于 2µA。 只有在超过绝对最大额定值时、较大的电流才会流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsuoka-San、

    我同意克莱门斯的评论。 如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh