This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM28VLT32-HT:32 兆位容量

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: SM28VLT32-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623624/sm28vlt32-ht-32-mega-bit-capacity

部件号: SM28VLT32-HT

您好:

 

我正在编写固件以写入一组 SM28VLT32-HT 芯片。

数据表中引用的容量为 32 兆位。  

然而、有一个问题:

这是 4,000,000 字节采用十进制格式(即 4,194,304 字节采用二进制格式)还是 4,000,000 字节采用二进制格式?

我只需要知道写入 4,000,000 或 4,194,304 字节后是否暂停写入操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我会查看一下、并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、非常感谢您代表我了解这一点、我非常感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    根据数据表-“存储器被划分为扇区、用于提供 2M 字的寻址、每个字为 16 位。 因此、内存地址为 21 位宽。“

    因此、字节总数为 2 字节* 2M = 4M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、非常感谢您的跟进。 只是为了确认,这是 4M 的十进制格式正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、这是二进制的。 我不得不再次检查。 字节容量为 4,194,304。 很抱歉混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、非常感谢您的澄清。 我很欣赏它的彻底性。 非常有义务:)