This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SPICE 模型 VIH 与数据表不一致

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1624725/sn74lv1t34-spice-model-vih-not-aligning-with-datasheet

器件型号: SN74LV1T34

您好、

我将 SN74LV1T34 的 SPICE 模型移植到 LTspice、但发现 VIH 与数据表相比存在差异。 对于 4.4V 电源、我预计 VIH 小于 1.8V、但在仿真中、它实际上更接近 2.2V。 这是有意的吗? 请告诉我。 我在连接屏幕截图时遇到问题、但它显示只有在 Vin = 2.2V 时输出才开始上升。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、根据施密特触发输入选择点定义模型的方式看起来像这样:

    +(1、0.5)
    +(1.8、0.9)
    +(2.5、1.25)
    +(3.3、1.65)
    +(5,2.5)
    +(6,3)  

    根据这些要点、我们最终会得到 (4.4、2.2)。  

    电气特性中的图 8-3 和 VIH 表也与这些表不一致。 即使使用特性中的最坏情况值、也可以预期 (4.4、1.97)。

    请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    LTSpice 是一个由 ADI 支持的软件,不幸的是,我不能在这里提供很多帮助。  

    您是否正在使用 SN74LV1T34 IBIS 模型并将其转换为 LTSpice?

    此致、

    Josh