This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623887/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr

器件型号: SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: TXU0204

对于 SN74AVC4T245RSVR、VCCB 由 3.3V 电源供电、VCCA 适用于 1.2V 电源。 VCCB 侧的 I/O 能否承受 3.8V 电压? 近似应用方框图如下所示。 请帮助确认。

2026-03-09_114127.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅绝对最大额定值和建议运行条件。 输入可耐受高达 3.6V 的过压;输出则不然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我从规范中收集的信息是输入和输出具有相同的限制。 如果超过电压、则故障不是简单的情况;相反、应根据电流电平进行判断。 这让我不确定具体的确定标准。 您能否帮助我们清楚地列出这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xujunfeng、

    如果我在这里出错、但根据您的原始消息、部件未处于 Hi-Z 或关机状态、请纠正我? 如果是这种情况、我们应使用以下参数。  

       应用到任一处于高电平或低电平状态输出的 VO 电压范围

    该参数规定、施加到 B 端口输出的任何电压都不能超过 VCCB + 0.5V。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注 2 指出、只要输入和输出电流不超过额定值、就可以接受过压。 这是否意味着我的应用应该没问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204x 是否适用于我的方框图? LSF0204x 的 I/O 的 VIH 和 VIL 电平是什么? 我在数据表中找不到它们。

    或者还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、电流额定值仅适用于负电压。 输入没有钳位二极管、不允许较大的电压。 另请注意、3.8V 高于 3.6V 的限值

    LSF0x0x 具有开漏 I/O 引脚、始终可承受高达 5.5V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xujunfeng、

    我的一名同事支持 LSF 器件。 请留出时间进行审核。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xujunfeng、

    B3 上缺少上拉电阻。 除此之外、我没有看到任何其他紧迫的关切。  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否必须在 B 侧添加一个上拉电阻器? 这个芯片不支持推挽吗? B3 是从 A3 传输的复位信号。 我在 A3 上使用了一个下拉电阻将其默认为低电平、旨在使 B3 上的复位信号默认生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 A3 驱动高电平状态、输出 B3 将无法看到 3.3V、因为此器件的输出基于开漏、因此 B3 需要上拉才能实现 3.3V 的逻辑高电平状态。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧的电压需要为 3.3V。 如果是 B 侧的输出、则始终需要一个连接到 3.3V 的上拉电阻器、对吗? 同样、A 侧的电压也需要为 1.2V。 如果是 A 侧的输出、始终需要一个连接到 1.2V 的上拉电阻器?例如 A1 和 A2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据前面的原理图、A3 通过 1kΩ 电阻下拉至 GND、B3 通过 4.7kΩ 电阻上拉至 3.3V。 如果任一端均未连接其他器件、则 A3 和 B3 的理论电压分别是多少? 芯片是否将信号方向识别为 A3 -> B3 或 B3 -> A3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0204RUT 是否更适合我们的应用? 因为我们有两个输入和两个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 的所有输出端都应具有上拉电阻器。

    LSF 无法识别信号方向。 当任何 I/O 引脚的电压低于 Vref_A 时、该通道将用作双向模拟开关、并直接连接 A 和 B 引脚。

    对于单向信号、TXU0204 等单向转换器确实更简单且更稳健。