This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:器件详细信息:SN74LVC1G373DBVR1G4 请求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1625429/sn74lvc1g373-part-details-sn74lvc1g373dbvr1g4-request

器件型号: SN74LVC1G373

我 想请求对以下部分的“销售线索完成“详细信息进行澄清:

请提供以下资料:

  1. 引线镀层:

  • 您能否确认该器件的确切端接镀层?

  • 能否请您确认是否属实  NiPdAu   SN(100%无光泽锡)
  1. 退火/烘烤:

  •  如果表面 为哑光锡、您能否确认其是否退火 ( 烘烤) ?  

  1. 镍底层:

  • 该器件是否使用  镍 (Ni) 阻隔层底层  镀锡的下方?
  1. 后缀的含义 (R 1 G4):

  • 您能否确认订购代码中每个后缀的含义  R 、  1. 、和  G4

   5. SN74 前缀与 74 前缀:

    • 您…确认标有 SN74 μ m 的器件之间的差异  与…μ F?
    • 两个版本在功能上是否相同且可互换?

  非常感谢您在提供这些详细信息时给予的持续支持。  

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定 SN74LVC1G373DBVR1G4 的含义。 这似乎不是真实的器件型号。

     SN74LVC1G373DBVR 的引线镀层 为 SN 或 NiPdAu、具体取决于组装器件的晶圆制造厂。

    我不能在公共论坛上评论制造业。

    R 表示器件以大卷带形式销售。

    G4(和 1G4)是一个过时的后缀。 它以前表示无铅、但现在我们所有器件都是无铅的。 我们的旧客户仍然支持器件型号。 这些器件与非 G4 器件相同。

    74 和 SN74 器件之间没有电差异。 一些客户历来更喜欢删除前缀、以便与竞争对手的命名约定更加匹配。 为这些客户保留旧的非 SN74 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。

    请帮助您确认的以下内容 SN74LVC1G373DBVR 器件:

    1. 按批次列出的铅镀层:
      使用的批次 NiPdAu 以及批次使用的情况 100%无光泽锡 (SN)
      (如果需要,可以共享批次代码。)

    2. 退火(如果是哑光锡):
      是电镀 退火/烘烤  锡‑晶须缓解流程?

    3. 镍底层:
      端接是否包括 镍 (Ni) 阻隔层底层

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、我不能。 我不能在公共论坛上评论制造信息。 我建议您向我们的客户支持中心提交申请。 他们可以提交内部申请、直接向您获取这些信息。

    www.ti.com/.../customer-support.html