This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:扩展 LED 光脉冲来实现可见性。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1625078/sn74ls244-extending-led-light-pulse-to-be-visible

器件型号: SN74LS244
主题中讨论的其他器件: TPLD2001TPLD1201

我正在设计/构建一个诊断 PCB、该 PCB 将插入到 TI 电子总线中、并显示地址、数据和控制线的活动。 对板选择进行解码后、该信号将激活 LED 的地址、数据和控制线路缓冲器。 信号时序显然非常短。 我正在寻找一个设备来驱动 35 个以上的 LED、最好使用某种脉冲推车床(单稳态?) 内置用于驱动 LED 并使信号长度足够长以便可见。 我希望我有道理。

有人可以建议一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    听起来您似乎需要单稳态多谐振荡器 、例如 TPUL2T323。 也就是说、我们没有任何单个器件可以驱动 35 个以上 LED 所需的电流 — 此器件最多只能驱动 50mA。 您可能需要缓冲某些 LED 的输出、具体取决于每个 LED 消耗的电流大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解该器件、应用中的每两个 LED 都需要一个 IC? 它可以处理当前的情况、但我需要其中的 16 个!! 我希望器件能够使用通用计时器件提供更多的输入/输出。 哦,好感谢你在消极的回应,至少你已经拯救了我的麻烦,搜索徒劳无益. :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、TPLD1201 是一款可编程逻辑器件。 您可以设计一个***扩展器、并且具有 4 路输入/4 路输出、您只需要 8 路。 使用新的 TPLD2001、您可能有 9 个输入/9 个输出、并且需要 4 个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、看一下 TPLD2001、它确实看起来像一个解决方案、非常感谢! 有点野兽:-)