This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:中间输出状态变化

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1624529/sn74lvc1g123-intermediate-output-state-change

器件型号: SN74LVC1G123

我在某种去抖电路中使用 SN74LVC1G123、如果 OUT 脉冲通过 A 引脚到 L (edge) 以及 B 引脚与 H 和 CLR(具有 H)触发 H、那么在到期之前、如果我们将输入 B 的输入状态从 H 更改为 L、输出端高电平的输出状态是否继续保持编程的延迟、或者由于 B 引脚从 H 到 L 的状态变化而复位为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '123 已重新触发、即任何触发信号都将重新启动输出脉冲、即输出脉冲的长度将延长。 请参阅 该应用手册第 3.2 节中的图 3.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makkena:

    您所描述的是在 A 处有效的下降沿触发、然后在 B 处有效的上升沿触发。输出不会因 A 或 B 处的变化而复位、因此输出将保持有效状态。 如果您将 CLR\更改为低电平、则输出将复位。