This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612 可进行 1.8V 到 3.3V 的电平转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1627218/txs02612-txs02612-for-level-translation-1-8v-to-3-3v

部件号: TXS02612
主题中讨论的其他器件: TXS0206A

您好:

我正在考虑将 TXS02612 连接到 SD/MMC 卡与 FPGA。

我的 FPGA IO 使用 1.8V 电压、事实是 SD/MMC 卡将以 3.3V 的电压运行

因此、我考虑的是 TXS02612  

我考虑使用 TXS02612 的主要原因是、我没有任何选项来控制信号的方向、因此自动方向感应很重要。

不过、我可以看到、当信号频率较高时、基于 TXS/TXB 的 IC 会受到严重影响、尤其是在我的案例中、FPGA IO 通常具有非常短的上升/下降时间。

您能帮助我为终端应用选择正确的产品吗?

此致、

Krunal