This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:高电平输入电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1626953/sn74hc373-high-level-input-voltage

器件型号: SN74HC373

SN74HC373
4.2 建议运行条件
VIH 高电平输入电压 VCC = 4.85V 条件下的最小值是多少?
VIH 高电平输入电压 VCC = 5.15V 条件下的最小值是多少?
VIH 高电平输入电压 VCC = 5.00V 条件下的最小值是多少?
VIL 低电平输入电压 VCC = 4.85V 条件下的最大值是多少?
VIL 低电平输入电压 VCC = 5.00V 条件下的最大值是多少?
在 VIL 低电平输入电压 VCC = 5.15V 条件下的最大值是多少?
没有类似特征图的东西吗?