This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS240:短暂超过阈值的噪声峰值输出

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1626563/sn74ls240-output-for-noise-peaks-that-momentarily-exceed-the-threshold

部件号: SN74LS240

尊敬的 exparts:

客户正在将 SN74LS240D/SN74LS244D 用于 VME I/F 缓冲区。 当在 VME 总线访问中同时切换多位地址数据信号时、在输入 VME 控制信号的 LS240/LS244 输入级中会产生切换噪声。 存在一个瞬间超过输入电压电平 VIH = 2.0V (1 至 5ns) 的噪声峰值。 此时、已确认 LS240/LS244 的输出未更改。  

如果 LS240/LS244 输入级出现瞬时噪声 (1 到 5ns)、是否会影响输出? 您能告诉我们您对影响输入到输出的最小输入脉宽要求和容差范围的看法吗?  

如果即使在短时间内也不建议电压输入高于阈值、您能告诉我该怎么办吗?

此致、

Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    没有噪声曲线就很难说出来。 您能分享一下输入波形吗?  

    是否有任何输入阻抗? 这应该会随着输入 dv/dt 的减小而降低噪声。  

    此致、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已移动到电子邮件、因此我关闭该主题。