This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:预期的最大容性负载

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623325/txs0108e-expected-maximum-capacitive-load

器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXB0108

您好的团队、

TXS0108E 是否具有预期的最大容性负载? TXB0108 有它、因此我假设 TXS0108E 也有它。 我的客户计划从 TXB0108 替换 TXS0108E。

image.png此致、

山本俊介

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 数据表的第 7.3.3 节规定:

    单稳态电路设计为保持约 30ns 时间。 可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单稳态持续时间。 对于非常重的容性负载、在信号完全驱动到正电源轨之前、单稳态可能会超时。 已设置单稳态持续时间、以在动态 ICC、负载驱动能力和最大比特率这些注意事项之间实现更好的权衡。 PCB 布线长度和连接器都增加了 TXS0108E 输出的电容。 因此、TI 建议考虑此集总负载电容、以避免单稳态重新触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

    它没有提到限制、但 70 pF 是一个很好的估计值。 (电容越高,最大数据速率就越低;对于 I²C μ F 等慢速协议,这无关紧要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的回答。 TXS0108E 的单次触发电路为 30ns、TXB0108 的单次触发电路为 10ns。 因此、TXS0108E 可接受的容性负载是 TXB0108 可接受容性负载的三倍。 210pF。 你怎么看?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道一次短路的驱动强度是否相同。 在任何情况下、TXS 允许的负载都不会低于 TXB 允许的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的答复。 如何理解输出容性负载与单稳态持续时间之间的关系?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    此应用手册进一步详细介绍了此问题: www.ti.com/.../scea131.pdf

    此致、

    插孔