Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74LVC1G17-Q1
您好团队:
我正在编写此文件以请求有关 SN74LVC1G17-Q1 的信息、特别是有关 VT VCC 为 1.8V 时 SN74LVC1G+、VT 和 Δ VT 的典型值、最小值和最大值的信息。 当前数据表中缺少这些详细信息、我们需要它们来优化我们的设计。
您能否提供这些数据?
谢谢你。