This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:有关 SN74LVC573APWR 上的后驱动保护的问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC573A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1626869/sn74lvc573a-question-about-back-drive-protection-on-sn74lvc573apwr

器件型号: SN74LVC573A

我对 SN74LVC573APWR 上的后驱动保护有疑问。

反向驱动保护在什么情况下激活?

我知道当由于过压等原因有电流流入输出端子时、该保护将激活、但在其他情况下(例如过流从输出端子流出时)该保护是否会激活?

我使用的是 SN74LVC573APWR、即使/OE 处于活动状态且没有电流流入输出端子、但我仍然遇到一个罕见的问题、即特定输出端子的驱动被切断(其行为就像处于高阻态模式)、这导致了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是“ Ioff “吗? 该特性意味着输出引脚与 VCC 之间没有钳位二极管 、因此当输出被禁用或断电时、 允许高于 VCC 的电压。

    电源电压是多少? 输出引脚所需的状态是多少? 您要测量什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我似乎误解了“后驱动保护“。 它似乎不是一个主动控制和保护输出的功能。
    问题在于、当我使用示波器测量并检查 SN74LVC573A 的输出端子时、当/OE 处于活动状态时、即使满足输出为低电平的条件、输出也会短暂接近低电平、然后逐渐恢复到高电平、然后再达到低电平阈值。
    (电源电压为 3.3V,上拉电阻器连接到输出端子。)
    此问题很少仅出现在特定端子上;其他具有相同配置的输出端子工作正常。
    我以为这是一种保护激活、但我可能会认为这是一种故障。