This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:SN74LVC1G00 @3.3V–慢速一次性输入上升沿 (dt/dv) 和损坏风险

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G00, SN74LVC1G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1627967/sn74lvc1g00-sn74lvc1g00-3-3-v-slow-one-time-input-rising-edge-dt-dv-and-damage-risk

器件型号: SN74LVC1G00
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G132

您好 TI 支持部门、

我们在 VCC = 3.3V 时使用 SN74LVC1G00。 输入由带有固定 1k Ω 上拉电阻器的开漏源驱动、并且不能添加额外的外部元件。  输入转换速率约为 dT/dv = 12.5ns/V、这略低于 VCC = 3.3V 时的 10ns/V 数据表建议值。 此输入在加电期间仅进行一次低电平到高电平的转换、并且不会持续切换。 到器件输入端的 PCB 布线长度约为 95mm。 环境工作温度为 0 至 50°C。  

在这些条件下、您能否告知超过建议的输入转换率是否会造成器件损坏或可靠性问题? 如果不是、我们是否应该了解主要问题仅限于功能/参数行为、例如接近阈值时可能的开关不确定性或瞬态 ICC 增加?  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10ns/V 的指定限制包括一个安全系数。 只有当输入信号保持在开关阈值附近时、才会发生持续振荡。 所以我估计没有风险。

    但没有保证。 但请改用 SN74LVC1G132。