This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7406:G4 器件检查

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628116/sn7406-g4-device-check

器件型号: SN7406

尊敬的团队:

SN7406DR 和 SN7406DRG4 之间是否有任何规格差异? 客户表示完整的器件型号不同。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    没有规格差异。 在无铅之前用于指示无铅引线框的 G4 后缀是标准配置。 现在、我们所有的引线框都是无铅的。 该器件是相同的、但对于已经合格并使用 G4 版本的客户、G4 后缀保持有效。