This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4068B:查询 CD4068BPWR 的工作电压

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1629231/cd4068b-query-on-operating-voltage-of-cd4068bpwr

器件型号: CD4068B

您好支持团队:

我们目前正在使用 CD4068BPWR 逻辑门 IC 的组合、我们想阐明其工作条件。

能否请您确认此 IC 是否能够与可靠地运行 3.3V 电源电压?

我们希望您尽早就此提供指导。

此致、
SharDUL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shardul:

    是的、此器件可由 3.3V 电源供电。

    此致、

    Malcolm