This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:所需的 LTSpice 模型

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1626600/sn74hcs595-q1-required-ltspice-model

器件型号: SN74HCS595
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在从事一个汽车领域的研发项目。

对于此工程、我们需要为器件使用 LTspice 模型 (.lib) SN74HCS595‑Q1
请确认是否有适用于此器件的 LTspice 模型。 如果它不可用、您能否推荐具有 LTspice 模型的替代器件?

感谢您的支持。

此致、
Barath

设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barat:

    遗憾的是、由于移位寄存器的复杂性和准确性、我们没有 SPICE 模型。 此外,我们不提供 LTSpice 模型。  

    TI 有用于移位寄存器的 IBIS 模型、通常我们有 TINA SPICE 和 PSPICE 模型。  

    此致、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanatan:

    感谢您发送编修。

    您能分享一下的 IBIS 模型吗  SN74HCS595‑Q1?

    此致、

    Barath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharat:

    您可以在此处找到它。

    SN74HCS595 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Sanatan