This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:电源要求和放大器;内部 ESD 二极管

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1629174/tmux4051-power-supply-requirements-internal-esd-diodes

器件型号: TMUX4051

1.如果 V+和 |V+- V-|小于 5V 会发生什么情况?
2.是否有电源定序要求?
3.什么是内部 ESD 二极管结构,当器件未通电时信号线上存在电压时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KrnB、

    1.如果 VDD 低于 5V、我们无法保证器件正常工作或数据表中的规格相同。 我们不建议在建议运行条件之外运行、因为器件可能无法完全正常工作。

    2.未列出电源定序要求。

    3.内部 ESD 二极管将信号引脚钳制至电源轨。 过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值以内。  

    如果您感兴趣、TI 提供了超出电源电压的多路复用器、允许信号引脚的电压高于正轨或低于地电压。 我将提供讨论这些器件的应用手册并列出示例。

    多路复用器“超出电源电压“运行

    谢谢您、

    Aidan