This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS10-Q1:TPS2HCS10-Q1:IOCP(立即关断阈值)的容差和最小值/最大值?

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1626409/tps2hcs10-q1-tps2hcs10-q1-tolerance-and-min-max-values-for-iocp-immediate-shutdown-threshold

器件型号: TPS2HCS10-Q1

TI 团队大家好、

目前、我正在设计一个采用 TPS2HCS10-Q1 的电子保险丝电路、并评估最坏情况下针对系统过流保护的裕度。

数据表(第 6.5 节“电气特性“)中列出了“过流保护阈值、立即关断“(IOCP)、其典型值范围为 10A 至 25A、具体取决于 ILIMIT_SET_CHx 寄存器设置。 但是、没有为这些阈值设置指定最小值或最大值。

您能否澄清以下几点?

  1. 在整个工作温度范围和工艺变化范围内、IOCP 阈值的预期容差(最小/最大变化)是多少?
  2. IOCP 检测机制是否完全独立于 KSNS 电流检测电路? 我们假设 IOCP 使用更快的专用内部比较器、因此具有比为 KSNS 输出指定的±5%精度更宽的容差、但我们想确认这一点。

为确保设计安全可靠、非常感谢有关 IOCP 容差的任何指导或数据。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我必须在明天 (3/17) 看看这个问题。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikuta:

    我们未指定 IOCP 的最小值/最大值。 此外、IOCP 与 KSNS 无关。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    感谢您的快速澄清。 我了解 TI 未在数据表中正式规定 IOCP 阈值的最小/最大限值、它独立于 KSNS 电路。

    但是、由于我们正在使用此“-Q1"器“器件设计汽车系统、因此需要执行严格的最坏情况电路分析 (WCCA)。 如果不了解 IOCP 阈值的下限、我们无法分析证明电子保险丝在我们的系统的最大正常工作电流期间不会出现“误跳闸“。

    您能否就以下方面提供一些指导、以便我们证明我们的设计合理?

    1. 表征/仿真数据(仅供参考):
      即使无法作为数据表规格加以保证、您是否有任何表征基准数据、预期的 Δ±3σ 分布或针对不同温度和工艺条件下的 IOCP 变化设计仿真边界? 我们只是寻找基准范围(例如,±20%、与典型值相比±30%)。
    2. 裕度设计建议:
      根据该 IOCP 比较器的内部设计、您建议我们在系统的绝对最大负载电流和所选的 IOCP 典型值之间保持多大的裕度、以安全地避免意外立即关断?

    您可以分享的任何参考数据或工程“经验法则“对我们继续使用此器件非常有帮助。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Ikuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikuta:

    我必须在本周晚些时候再回到这个问题。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikuta:

    我将在内部转发、以便在下周初之前获得两个问题的答案。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikuta:

    我只能发现、作为参考、IOCP 变化应约为+/- 20%。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    感谢您对此进行深入研究并共享参考数据。

    此致、
    Ikuta