This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:传播延迟

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628500/sn74avc2t244-propagation-delay

器件型号: SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T245、

尊敬的专家:

您能帮助我了解 SN74AVC2T244 的规格吗? 第 6 页上的传播延迟表非常简单、有 1 个表、仅列出了电源电压 A 和 B 的小型组合的最大值。虽然在 SN74AVC2T245(非常相似的 IC) 的)的数据表中、有 6 个传播延迟表、因此我能够在使用数据的条件下找到数据。 您能否提供 AVC2T244 的传播延迟表以及与 AVC2T245 类似的详细信息?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    遗憾的是、我找不到更详细的 AVC2T244 传播延迟版本。 我唯一的建议是使用 AVC2T245、因为它具有与 AVC2T244 非常相似的架构。

    此致、

    Josh