This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC6T07-SEP:有关 SN54SC6T07-SEP 数据表中的钳位二极管结构说明的查询(第 7.3.2 节)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC6T07-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630346/sn54sc6t07-sep-inquiry-regarding-clamp-diode-structure-description-in-sn54sc6t07-sep-datasheet-section-7-3-2

器件型号: SN54SC6T07-SEP

尊敬的 Texas Instruments:

我想询问 SN54SC6T07-SEP 数据表中的说明。

在第 7.3.2 节钳位二极管结构中、介绍了输出引脚同时具有正负钳位二极管。

然而、在在以下条件下评估实际器件期间、观察到了与此描述不一致的行为:

  • VCC = 1.8V
  • 输出通过 4.7kΩ 电阻器上拉至 5V
  • 输出设置为高阻抗状态(开漏高电平)

在这些条件下、输出电压升至约 5V、并且在 VCC +二极管正向电压(约略高于 1.8V)附近未观察到钳位行为。

通常、如果输出端存在连接到 VCC 的钳位二极管、则当输出超过 VCC 时、电压应限制在 VCC + Vf 左右。 观察到的行为似乎与此预期不一致。

此外、我已经确认其他具有推挽输出的 SN54SCxTxx-SEP 器件的数据表中使用了相同的图表。

基于上述情况、请你澄清以下事项:

  • SN54SC6T07-SEP 的输出引脚是否实际包含连接至 VCC 的钳位二极管、如所述
  • 图 7-1 是否适用于具有推挽输出的 SN54SCxTxx-SEP 器件、而不适用于 SN54SC6T07-SEP

由于这会影响对器件和设计决策的正确理解、因此请确认准确的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuda、

    让我与团队确认并回复。 谢谢!

    此致、

    Josh