This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:温度范围

Guru**** 2980620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1629478/sn74ls07-temperature-range

器件型号: SN74LS07

SN74LS07D 的工业温度版本。 SN74LS07D 的数据表显示的工作温度范围为 0 至 70。 有迹象表明实际工作温度为–40°C 至 85°C。  这是真的吗? 是否有文档可以提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    让我与一些团队成员核实并回复您、我们生产的所有器件可能都处于–40 到+85 的标准工作温度范围内、但我不确定。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    遗憾的是、我已经确认这些器件的工作温度范围限制在 0 至 70 度。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!